This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:ADS54J42原理图评论?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J45, ADS54J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690313/ads54j42-ads54j42-schematic-review

器件型号:ADS54J42
主题中讨论的其他器件:ADC32J45

设计。

客户设计 ADC32J45和 ADS54J42。

ADC32J45具有设计经验。

但首先设计了 ADS54J42。

请查看 ADS54J42相关电路。

使用 ADC32J45时出现 SNR 相关问题。

请查看 ADS54J42以了解可能的 SNR 问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计。

    ADC 的电平输入固定为-10dBm。
    对于 ADC32J45、可控制 Vpp 基准。(数据表53页)
    我们知道、输入电平越高、SNR 越好。
    但是、我们的输入电平是固定的。
    如何提高固定输入电平下的 SNR?
    ADS54J42是否具有可像 ADC32J45那样更改 Vpp 的寄存器值?

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    我已将此问题发送给与 ADS54J42搭配使用的工程师
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    原理图看起来不错。 什么是时钟源? SNR 与时钟的相位噪声直接相关。 如果您想要更好的 SNR、请提供更干净的时钟。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../7737.Clocking-High-Speed-Data-Converters-_2D00_-3_5F00_17_5F00_2013.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利
    没有用于更改 Vpp 的寄存器。
    此致、
    Jim