This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:针对使用不同 VCC 和 I/O 电压时可能出现的转换错误的数据表备注

Guru**** 2619475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690037/dac121s101-datasheet-remark-for-possible-conversion-errors-using-different-vcc-and-i-o-voltages

器件型号:DAC121S101

尊敬的同事:

我要将一个由3V0电源轨供电的 DAC121连接到 I/O 电压为3V3的 FPGA。

请参阅下面的数据表详细信息、注意(3)"可能会导致转换错误"。

我们在测试过程中没有看到任何错误行为、但是、很自然、存在超出规格范围的问题。 我可否澄清一下这是什么意思,会造成什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    感谢您的查询。 我担心的是、您只能满足绝对最大规格。 我们不建议这样做、因为这会对器件造成损坏。 由于实际电压电平的过程变化和变化、很少有器件能够工作、但此类设计会产生良率问题。 即使它通过了原型阶段、当产品在现场经历不同的温度时也可能会出现问题。

    希望我已经回答了你的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师