Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200, LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200、 LMK04828
您好!
我有一个 ADC12DJ3200EVM Rev A 板连接到 KCU105板。 我下载了 KCU105参考设计固件。 我遵循了"KCU105 ADC12DJxx00 JESD 参考设计用户指南"中的说明。 我将 FMC Vadj 电压设置为1.8V。 使用 ADC GUI 配置 clk 源=板载、FS = 1500MSPS、MODE = JMODE0、并对 TI 板进行编程。 将 JESD204B 设置为启用扰频器、K=4、SYNC 输入= SYNCSE、JESD 测试模式=斜坡、挤占= 0。 然后、我将提供的*。bit 和*。LTX 文件加载到 Vivado 硬件调试器 GUI (2016.1)中。 FPGA 编程正确、我可以在波形窗口中看到所有调试信号。 然后、我执行立即触发捕获、所有信号都为0。 SYNC 保持低电平为0。 我可以看到 LED 4 (时钟)闪烁、表示它正在获得参考时钟。 RX 有效始终保持低电平。 它似乎有些基本参数设置不正确。
我能够将 IBERT 映像放入 KCU105板、将 TI ADC 测试模式更改为 PRBS23、 并验证了 QPLL 锁定并执行了眼图扫描。 眼睛看起来很好。 BER 速率约为1E-14。 因此、信号完整性似乎是可以的。
KCU105固件能否正常工作有"技巧"吗? 用户指南中未提及的内容?
似乎我缺少一些非常基本的东西。 大概该位文件已在同一硬件上进行测试和验证。 我是否需要担心 KCU105 PCB 版本?
提前感谢您的任何帮助和建议!