This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:ADS1263EVM-PDK

Guru**** 1540770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1263EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713270/ads1263evm-pdk-ads1263evm-pdk

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1263

您好!

我们有2个 ADS1263卡、我们希望同时使用这两个卡、但当我们插入 USB 时、我们的计算机会将这两个卡都视为 USBStyx、但细节上没有区别。 我们如何解决此问题并同时使用2张卡?

此致。

Uğur Karadeniz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugur、

    遗憾的是、您将需要两台 PC 同时运行两个 ADS1263EVM-PDK 设置、或者您必须编写自己的代码来适应这种情况。 假设正在评估一个器件、则会编写 PDK (性能演示套件)软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    感谢您提供相关信息。 直到现在、我们才使用 LabVIEW。 您认为 LabVIEW 是否足够满足要求、或者我们是否需要使用 MATLAB 或 C 来创建可解决问题的代码?

    此致、

    Uğur μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugur、

    您必须让 ADS1263EVM 与自己的代码/控制器一起运行。 从 PC 到 EVM 的 USB 链不支持套件中提供的两个软件并发实例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是否可以通过 mbed 创建和控制两个卡之间的通信? 您对该主题是否有任何经验、或者您是否了解有关该主题的任何示例?

    此致、

    Uğur μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugur、

    很抱歉,我没有答案,我不熟悉 mbed。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    没问题,ı 感谢您提供的所有信息。 非常感谢所有的鱼

    此致、

    Uğur μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    四十二