This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1443:Linux 兼容 MIPI-CSI2接口的建议

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688034/linux-iwr1443-recommendations-for-linux-compatible-mipi-csi2-interface

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

工具/软件:Linux

我希望流式传输 ADC 数据以便在计算机上进行处理、这需要我了解的 CSI2接口。 我看到 TSW1400EVM 可以用作 CSI2接口、但文档建议这是仅 Windows 接口。  有人知道我可以在 Linux 操作系统上使用的接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colleen、

    TI 的当前原始 ADC 数据采集选项使用 TSW1400EVM 通过毫米波 EVM 的 LVDS 信号捕获原始数据。 控制 TSW1400EVM 所需的软件仅适用于 Windows。

    将在不久的将来发布一个新的 TI 毫米波 ADC 数据采集卡(也使用 LVDS 信号)、该卡将能够通过以太网传输数据。 将用于控制采集卡和处理输出数据的 mmWave Studio 软件也仅适用于 Windows。

    我们不支持任何其他选项来捕获 LVDS 或 CSI2数据、但其他制造商可能提供其他方法。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、John、我意识到 TSW1400不支持 Linux。 感谢您的回答、但我想让此主题保持开放、看看社区中的任何人是否有其他制造商提供的 Linux 兼容数据处理解决方案的建议。

    未来、向数据采集卡添加 Linux 兼容性将是一项很好的功能、因为它是捕捉原始 ADC 样本所需的3个器件中唯一不兼容 Linux 的器件、这是非常不幸的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colleen、

    我们已将此主题移至高速数据转换器论坛、以便具有 TSW1400经验的人员能够为您提供帮助。 我们还将使该线程保持打开状态。


    谢谢、
    Akash