This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675:DAC5675IPHP。 DAC5675AIPHP、DAC5675AMHFG-V

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5675, DAC5675A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685784/dac5675-dac5675iphp-dac5675aiphp-dac5675amhfg-v

器件型号:DAC5675

以下条件下的绝对最大结温是多少:

DAC5675IPHP

DAC5675AIPHP

DAC5675AMHFG-V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Avi
    我们已收到您的问题。
    有人很快会回复更多详细信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    请在您的设计中使用 DAC5675A 而不是 DAC5675、因为不建议在新设计中使用 DAC5675。

    DAC5675A 数据表的第7.4节"热性能信息"部分提供了热性能信息。 请使用脚注(1) SPRA953半导体和 IC 封装热指标和 DAC5675A (+85 °C)的最高环境温度来计算器件的最高结温。

    此致、
    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题不是实际结温是多少、而是绝对最大结温是多少。 通常、它在数据表的绝对最大额定值中定义。 通常、它等于存储温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    这是一款较旧的器件、数据表中未指定最高结温。 但是、您可以使用数据表中的最大自然通风工作温度(Ta =+85°C)、然后使用数据表中的热性能信息重新计算最大结温。

    此致、
    Neeraj