This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:复位引脚的影响

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713104/amc7836-the-effect-of-the-reset-pin

器件型号:AMC7836

大家好、

如果我们 始终将 AMC7836的复位引脚接地、是否可以使用 SPI 读回寄存器?

我们还可以使用 SPI 写入寄存器、还是在复位引脚处于低电平时寄存器值始终保持默认值?

请帮助回答上述问题。

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    在器件保持复位状态的最短20ns 低电平时间后、!RESET 引脚是低电平有效输入。 当处于复位状态且在释放!RESET 后高达250us 时、根据数据表、与器件的通信无效。

    您能更详细地解释一下在这种情况下实际尝试实现的目标吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的回复!
    因此、您的意思是在复位状态下、通信无效。
    这意味着我们无法在芯片处于复位状态时访问寄存器。
    对吗?
    另一个问题是、如果我们只是将 RESET 引脚设置为低电平、而不是释放引脚、我们是否可以将寄存器值重置为默认值。 如果复位是由下降沿、上升沿还是低电平采样引起的、这就是问题所在?

    有关详细信息、我需要在下星期一与客户核实!

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    当器件处于复位状态(RESET 置为低电平有效)时、器件将无法进行有效通信。 当复位被释放时、所有寄存器将被设定为缺省值。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    当 RESET 引脚接地短路时、我的客户需要执行软件警报。
    因此、他们想知道是否执行正常操作、例如将寄存器0x0F 写入0x10、然后读取复位状态中寄存器0x20-0x49的值(复位引脚始终为低电平)。 0x20-0x49的值是什么。
    寄存器0x20到0x49中的值是0x00还是0xFF。
    他们希望根据0x20到0x49中读回的值来确定复位引脚是否接地。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    我知道。 我刚刚在 EVM 上测量了这一点、当 RESET 引脚为低电平时、器件似乎会对所有读取命令做出0xFF 的响应。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    另一个注意事项是、在复位过程中、SDO 引脚可能为高阻态。 如果它们要从器件读取复位事件、我建议它们向 SDO 添加一个~50kΩ Ω 上拉电阻器。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    非常感谢您的帮助!
    这对我的客户非常有帮助。

    Lacey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    客户还在其生产板中执行测试。
    当有一个上拉电阻器时、在复位状态期间读取的值始终为 FF。
    但是、当没有上拉电阻器时、某些芯片将读出0。
    请帮助回答以下问题:
    在他们之前的应用中、他们不添加上拉电阻、所以他们希望我们评估他们是否在当前原理图中的 SDO 中添加了上拉电阻、这是否会在芯片正常工作时影响通信?

    2、他们还想知道芯片处于复位状态时、写寄存器和读寄存器之间的时间是否会影响读出的值?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    我能够与设计团队确认、SDO 引脚在复位期间一直处于高阻态。 SDM-USB-DIG (在 EVM 上使用)具有内部上拉电阻、因此我始终读取0xFF 作为响应。 如果它们要在复位时读取器件、则在它们的应用中应该有一个上拉/下拉电阻器。 当 IO 引脚灌电流为1mA 时、我们指定 IOVDD-.4V 的低电平输出电压。 我会使上拉电阻值足够大、不会影响它们所使用的 MCU 的 VIH 要求。 我建议使用一个大于10kΩ Ω 的值、这不应影响通信。

    由于器件不会锁存任何数据或做出响应、因此在复位状态期间对时序没有要求。

    谢谢!
    Paul