This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:ADS8353

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689975/ads8353-ads8353

器件型号:ADS8353

您好!

1、数据表、第39页、读取转换数据时的前16个脉冲、
SDI 应专门写入哪些数据?

2.数据表第38页在读取寄存器数据的时序中、N 是多少个脉冲?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    第39页显示了32位时钟双 SDO 模式时序。 如果您只需要读取 ADC 转换数据、则可以将 SDI 设置为"0"。
    在执行写操作或读取 CFR/REFDAC 寄存器时、例如、更改器件配置(写入 CFR)或更改 REFDAC 寄存器值时、器件仅需要 SDI 数据。 表6显示了 CFR 寄存器域的描述、表7显示了 REFDAC 寄存器域的描述。  

    N 是帧中所需的 SCLK 数量,它是器件配置的函数,如表4所示。 例如、32个 CLK、双 SDO 模式的最小 SCLK 下降沿为 N=32个 CLK;而32个 CLK 的最小 SCLK 下降沿、单个 SDO 模式为 N=48个 CLK。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Luis