This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:器件分辨率的差异:LDC1314 (12位)和 LDC1614 (28位)。

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, LDC1614, LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713641/ldc1312-difference-in-resolution-of-parts-ldc1314-12-bit-and-ldc1614-28-bit

器件型号:LDC1312
主题中讨论的其他器件:LDC1314LDC1614LDC1612

我对 TI LDC IC 有疑问。  有两个不同的分辨率部分: LDC1314 (12位)  和 LDC1614 (28位)。  我想详细了解这些 IC 的差异以及如何使用它们。   

28位器件是否扩展了您的感应范围?   哪些应用需要更高28位分辨率的器件?

此致、

TK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TK:

    虽然感应范围的最大决定因素是传感器线圈的直径、但 LDC1612的额外分辨率可提高感应范围。 大多数 LDC 器件(包括 LDC131x)能够检测到距离高达100%传感器线圈直径的导电目标。 LDC1612可检测传感器线圈直径的200%。 LDC1314还可以使用其内部增益设置支持高达16位的分辨率。 如果目标位于您的感应范围的边缘、或者如果您需要检测目标距离的微小(次微米)变化、则需要 LDC161x 器件的高分辨率。 如果应用不需要极高的精度、或者目标可以放置在非常靠近传感器的位置、则 LDC131x 分辨率应该足够了。 此外、LDC131x 器件可支持比 LDC161x 器件快得多的采样率、这在某些应用中不仅仅是非常高的精度。 如果您还没有找到 它、《LDC 器件选择指南 》可能会为您提供进一步的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    定义 2个芯片的采样率是什么或在哪里。  我在器件数据表中没有找到它。   

    此致、

    TK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TK:

    LDC131x 和 LDC161x 数据表中电气特性表(第6.5节)的传感器部分指定了最大通道采样率。 LDC 器件选择指南中也列出了该指南。

    此致、