This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096EVM:SDM-USB-DIG 模块 LED D2问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689683/dac60096evm-sdm-usb-dig-module-led-d2-issue

器件型号:DAC60096EVM

我正在使用 DAC60096EVM 评估板... 我根据用户指南进行了连接... 并更新了驱动程序。 显示了 TI MSP430 USB (COM14)。 但是 、SDM-USB-DIG 模块中的 LED (D2对应于 VDUT)不会出现乱码、软件仅在 DEMOMODE 中运行。  

问题是什么... 请给出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    请尝试此处描述的方法:
    您好、Qi、

    e2e.ti.com/.../442674


    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我已经尝试过这种方法,但我在设备识别方面没有任何问题 唯一的问题是 LED D2未出现切口。 我已经介绍了 SDM-USB-DIG、它写道 VDUT 可以编程为+5V/3.3V/断开连接。 我的怀疑是,它是否处于断开模式,因此 LED 不闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    除非软件检测到硬件可用、否则 LED 不会亮起。 如果软件处于演示模式、则未检测到硬件。 我认为您仍然存在设备识别问题。 请尝试我链接到的步骤。

    谢谢!
    Paul