This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:ADS1231

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS122U04, ADS122C04, ADS1220, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690030/ads1231-ads1231

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件: ADS122U04ADS122C04ADS1220ADS1232

您好,

 我将 ADS1231用作单端输入 ADC,您是否有参考电路设计?

BR

Mt.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 MT、

    欢迎来到 E2E 论坛! 遗憾的是、ADS1231不能用于测量单端输入。 ADS1231具有128的固定增益以及共模输入限制。 请参阅模拟输入部分数据表第3页的电气特性表。 共模输入范围为 GND +1.5V 和 AVDD-1.5V。 由于无法将 AINN 输入连接到 AGND、因此无法使用该器件进行单端测量。

    我们有一个类似的引脚控制器件、即 ADS1232、它允许增益为1或2的单端输入。 我们还有基于 ADS1231类似低侧开关的 ADS1220寄存器、它允许在 PGA 禁用的情况下进行单端测量、并以增益1、2或4旁路。 ADS1220是基于 SPI 的通信、但我们也有一些器件与 ADS1220非常相似、但没有可通过 I2C (ADS122C04)或 UART (ADS122U04)进行通信的低侧开关。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    感谢您的回复、这对您有很大帮助!
    Rb
    Mt.