This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482中间频率信号的相位噪声特性

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84, DAC3482
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712253/dac3482-dac3482-phase-noise-characteristic-of-intermediate-frequency-signal

器件型号:DAC3482
主题中讨论的其他器件:DAC34SH84

我们在某些列出的产品中使用高速 DAC 芯片、尤其是 DAC34SH84、DAC3482、在测试过程中、发现 DAC 的 IQ 信号附近有一个磁鼓封装。
因此、DAC 自性能由 DAC 自检编号验证、Q 数据通过 DAC 的2:1导通电阻连接到频谱仪、并测量中间频率信号的相位噪声特性、 在2M 的远程检测周围存在凸起情况)。

   

1.DAC3482测试结果

下面的图2显示了测试结果:

              图 巴伦后 DAC3482 I 信号的两相噪声测试结果

发测试模式下:μ A

     CLI write_txdareg 0x2D 0x0005

     CLI write_txdareg 0x30 0x3FFF

DAC34SH84测试结果

图3是 DAC34SH84测试的结果。

         图 3平衡-非平衡变压器后 DAC34SH84 I 信号的相位噪声测试结果。

DAC1627D1G25测试结果
下面的图4是 DAC1627D1G25测试的结果。 器件是由 NXP 制造商制造的芯片、用于我们的上一代产品。 DAC 的相位噪声也可通过内部自检的数量看出、并且发现相位噪声和1MHz-10MHz 之间没有任何变化。

                     图 5平衡-非平衡变压器后 DAC1627D1G25 I 信号的相位噪声测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在进行调查、稍后将向您回复。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要验证、在 DAC3482演示板测试模式下、是否存在相同的情况、器件本身的性能是否决定了如何解决?
    测试模式:(寄存器名称:CONFIG45–地址:0x2D、值:0x0005、地址:0x30、值:0x3fff)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这重复了以下链接中的帖子、因此我将关闭此帖子

    e2e.ti.com/.../712257