This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:数据速率/采样频率和输出速率

Guru**** 2747945 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713351/ads131e08s-data-rate-sample-frequency-and-output-rate

器件型号:ADS131E08S

尊敬的 e2e 支持:

为了避免对 ADS131E08S 造成任何混淆、请执行以下操作:

您能否确认、当我们谈论最大数据速率@64ksps 时、它与所有 ADC 的采样频率有关?

我们是否应该考虑 SPI 输出速率的具体计算?

此处、客户需要在16ksps、16位或更多位条件下获得8个通道;在我们的输入上使用额外的 PGA。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    感谢您的发帖。

    是的、相同的数据速率设置适用于 ADS131E08S 中的所有8个通道。 该器件是一款同步采样 ADC。

    确定最小 SPI 时钟频率的计算 是一样 的(见第27页的等式7)。

    64kSPS 和32kSPS 数据速率以16位格式输出数据。 其余的数据速率选项使用24位格式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确的话,如果我想以16kSPS/24位的速率对所有8个通道进行采样,我会得到128kSPS 吗? 芯片数据吞吐量是否足以以最大采样率输出所有通道?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    8个通道并行采样。 ADS131E08S 中有8个独立的同步采样 ADC 内核、每个通道将同时提供新的转换。

    吞吐量将取决于启用的通道数、数据速率和数据分辨率(16或24位)。 为了在下一次转换完成之前从所有通道读取24位状态字和数据、您的 SCLK 频率至少需要=数据速率 x [24 + 8 *(n 位/通道)]。

    此致、