This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:传感器垂直光束模式

Guru**** 2654765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689453/pga450q1evm-sensor-vertical-beam-pattern

器件型号:PGA450Q1EVM

您好!

通过使用换能器 MA58MF14-7N、我们可以很好地获得从传感器中心到左右两个方向的大约1m 水平图形。但在垂直方向、我们能够测量距地面0.4m 的距离。我们需要距离地面0.2m 的距离。 我们所做的是、从垂直方向的0.2m 处获得距离测量值。

我们的设置:


// Murata MA58MF14-7N 传感器的默认设置
BPF_B1_MSB = 0x03;
BPF_B1_LSB = 0x2D;
BPF_A2_MSB = 0xEC;
BPF_A2_LSB = 0x3D;
BPF_A3_MSB = 0xF9;
BPF_A3_LSB = 0xA5;
BURST_MODE = 0x00;//推挽模式
BURST_ONA_MSB = 0x00;
BURST_ONA_LSB = 0x8A;//导通时间= 8.6us 16MHz/58KHz /2
BURST_OFFA_MSB = 0x00;
BURST_OFFA_LSB = 0x8A;//关闭时间= 8.6us
死区时间= 0x05;//突发相位之间的死区时间来限制击穿电流
SAT_DEGLITCH = 0x09;//每计数2us || 1/58kHz (17.2uS)

PULSE_CNTA = 0x12;//突发期间的脉冲数
Blank_timer = 0x50;//0x37;//在 ECHO_EN = 1后等待#*16us 以填充 FIFO (忽略非常近的范围数据)
FIFO_CTRL = 0x07;//无 FIFO 翻转、8中间模式
CONTRAL_1 = 0x01;// SAT 阈值300mV
setThreshold (0);

reference.e2e.ti.com/.../GRID_5F00_EEPROM-_2D00_WORKING_5F00_25cm-min.txt 的附加阈值设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    垂直光束模式不受 PGA450驱动器设置的影响。 每个换能器都具有固定的光束角/方向性/视场(FoV)。 Murata 的网站指定 Murata MA58MF14-7N 的水平-垂直方向为80deg。 X35 μ A (°值)。 这主要用于使用泊车辅助的汽车应用、以便更大限度地提高水平覆盖范围、而接地反射和路缘不提供误报。 因此、垂直 FoV 会被有意限制。

    您可能需要考虑将 MA58MF14-7N 传感器定位为以一定的角度进行朝下放置、从而更大限度地扩大接地覆盖范围、或者使用不同的传感器。 您可以在此处找到传感器列表:
    e2e.ti.com/.../620399
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    了解您的观点。如果我们使用其他传感器来匹配我的应用、需要在代码中更改哪些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    根据传感器的中心频率、其他传感器可能会发生变化的主要变量是 ON/OFF A/B ESFR 寄存器。 ON_A 寄存器设置 OUTA 在一次突发期间保持高电平的持续时间。 要生成特定频率的方波(fburst):ON_A = DEC2HEX (FOSC / fburst / 2)
    这同样适用于 ON_B

    例如、如果您选择40kHz 传感器、新值将为:
    BURST_ONA_MSB = 0x00;
    BURST_ONA_LSB = 0xC8;//导通时间= 1.25us 16MHz/40kHz/2
    BURST_OFFA_MSB = 0x00;
    BURST_OFFA_LSB = 0xC8;//关闭时间= 1.25us 16MHz/40kHz/2

    您还需要注意换能器的新峰峰值电压额定值、以便在中心抽头应用之前调整 VREG 输出。