This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:ADC 输入基准电路

Guru**** 2528760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713624/adc32rf80-adc-input-reference-circuit

器件型号:ADC32RF80

您好!

1.我们是否通过对 ADC 模拟输入使用 NCS1-422+来获得参考电路?

  如果是、请提供。 如果没有、则提供建议电路将会很有帮助。

我们看到的是 TCW1-3901+。   建议使用哪种 NCS1-422+或 TCW1-3901+?

目标射频频率为3400至3600MHz。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    渡边-圣:

    我们以前没有使用过 NCS1-422+平衡-非平衡变压器、但在数据表中、它似乎是3.5GHz 频段运行的理想选择。 与引脚分配和相位平衡相关的 TCW1看起来更好。 之间的差异、我建议使用 NCS1器件。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoper-San、

    我了解到使用 NCS1-422+时没有参考电路。 如果我们可以使用 NCS1-422+使基准电路成为可能、您认为是否可行?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe-san:我将在这个论坛外发言。 -RJH