This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:电源斜升速率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712445/ads1220-power-supply-ramp-rate

器件型号:

您好的支持团队、

数据表的修订版 C 中添加了以下说明。
第60页的"10.2节"电源斜升速率"

在这方面、我阅读了以下 E2E 文章。
"ADS1220:加电斜坡时序问题"
e2e.ti.com/.../648362

现在、我有关于 ADS1120的一些问题。

[问题]
μs 电源斜升速率不满足10.2中描述的条件、例如电源每50 μ s 的升压时间早于1V、我认为 ADS1120可能无法启动。
我的理解是否正确?

2.我知道在外部提供时钟时、电源斜升速率没有限制。
如果电源斜升速率不满足、我认为内部时钟可能无法启动。
我的理解是否正确?

3.在修改数据表之前发货的器件是否也需要电源斜坡条件?
(ADS1120是否没有修订版本、是否所有器件都受此限制?)

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Masanori Tachibana"]

    器件型号: ADS1120

    您好的支持团队、

    数据表的修订版 C 中添加了以下说明。
    第60页的"10.2节"电源斜升速率"

    在这方面、我阅读了以下 E2E 文章。
    "ADS1220:加电斜坡时序问题"
    e2e.ti.com/.../648362

    现在、我有关于 ADS1120的一些问题。

    [问题]
    μs 电源斜升速率不满足10.2中描述的条件、例如电源每50 μ s 的升压时间早于1V、我认为 ADS1120 可能无法启动。
    我的理解是否正确? [Bob B]是的、ADS1120具有与 ADS1220相同的要求。  最关键的范围是从0到1.8V、我们发现大约10%到20%的器件在启动速度非常快的情况下(例如、10ns/V)无法按预期启动。 电源斜坡要求涵盖 ADS1120 (或 ADS1220)的整个工作温度范围。  使用建议的电源斜坡将允许在指定为器件建议运行条件的所有电源电压和工作温度范围内正确启动。  此斜升速率适用于 ADS1120器件引脚上的电源。  由于与电源相连的走线电感和电容、这可能与电源的斜升速率不同。 在大多数情况下、布线的阻抗可充分减慢关键启动区域中器件电源引脚的电源斜升。

    2.我知道在外部提供时钟时、电源斜升速率没有限制。
    如果电源斜升速率不满足、我认为内部时钟可能无法启动。
    我的理解是否正确? [Bob B]实际发生的情况是、振荡器会由于不完整的上电复位(POR)而启动并随后关闭。 然后、器件在内部切换到外部时钟输入、并因 POR 不完整而阻止通信。  发送 RESET 命令将正确复位器件、但由于 ADS1120未正确启动、所有通信都被锁定在器件之外。  发送32个时钟后、使用外部时钟将完成 POR 过程。  因此、可以使用快速电源斜坡、方法是使用外部时钟作为连续时钟、或仅发送32个时钟然后发送 RESET 命令。  

    3.在修改数据表之前发货的器件是否也需要电源斜坡条件? [Bob B]是、因为自从器件发布以来、器件没有发生任何变化。
    ( ADS1120是否 没有修订版本、是否所有器件都受此限制?) [Bob B]为了确保所有使用内部振荡器的器件按预期启动、应使用建议的电源斜坡。  正如我之前所说的、我们看到的是启动问题与器件和批次相关、在统计上对大约10%至20%的器件产生影响。 在我们已知的3个案例中、我们仅将此视为客户问题。  由于这是一款非常受欢迎的器件、已运送数千个器件、因此相对于运送的器件数量、我们看到的问题非常少。  客户要求在数据表中添加斜坡速率、他们首先发现斜坡速率约为10至20ns/V (速度异常快)的问题。

    此致、
    M. Tachibana

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您向我详细介绍。
    在 μs 电源斜升速率超过1V/50 μ s 的情况下、我非常了解这个问题。

    顺便说一下,我认为这个问题不会是一个进步。
    例如、如果客户长时间使用正常设备、我认为这一问题不会发生或不会变得更糟。
    我的认可是正确的、不是吗?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tachibana-San、

    如果客户有一个正常工作的系统已有相当长一段时间、并且他们过去没有看到任何问题、那么他们很可能永远不会看到问题。 但是、由于存在很多批次依赖性、因此不能保证这一点。 我建议任何新设计都使用建议的斜坡速率。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob-San:

    我对您的解释感到欣慰。
    您的建议非常有用。
    我们将向客户推荐在新设计中采用较慢的电源斜升速率。

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob-San:

    我还有其他有关 ADS1120的问题。
    1.当电源斜升快速且内部时钟停止时、是否可以执行 SPI 通信?
    如果在内部时钟停止时从外部进行 SPI 通信访问、IC 的行为如何?

    2.我希望您确认客户的加电波形是否没有问题。
    我想将测量的波形发送到您的私人地址、您能告诉我该地址吗?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    请参阅下面我的评论。

    此致、

    Bob B

    [引用 user="Masanori Tachibana">Bob Ho-San、

    我还有其他有关 ADS1120的问题。
    1.当电源斜升快速且内部时钟停止时、是否可以执行 SPI 通信? [BOB]否、对于 ADS1220和 ADS1120器件、如果快速斜坡停止并阻止内部时钟、则上电复位(POR)不完成。 由于 POR 尚未完成、因此逻辑会阻止通过 SPI 进行通信。  由于器件无法正确接收命令、RESET 命令将无效。
    如果在内部时钟停止时从外部进行 SPI 通信访问、IC 的行为如何? [BOB]器件将处于低功耗状态且空闲。  在内部逻辑解锁 SPI 通信之前、它不能接受任何 SPI 命令。  DVDD 上的快速电源斜升可能会导致某些器件错误地将外部时钟引脚放置为器件的时钟源。  器件的内部逻辑现在需要外部时钟、并关断内部振荡器以降低功耗。  由于这在加电过程的很早阶段发生、由于没有足够的时钟来完成此过程、POR 没有完成。  如果提供了外部时钟、则永远不会出现问题、POR 斜坡也没有问题。  如果使用内部时钟、则必须遵循斜坡、以便所有器件在所有工作温度范围内正常启动。  如果无法遵循斜升速率、则建议将外部 CLK 引脚连接到 GPIO。 如果器件由于内部时钟停止而停止、CLK 引脚上至少有32个时钟脉冲将释放 SPI 通信、然后可通过 SPI 通信发出 RESET 命令。 确定器件未正确启动的一种方法是 DRDY 保持高电平、从不变为低电平。  器件的运行状态是完成 POR、进行一次转换、然后进入空闲状态。  加电大约51ms 后、DRDY 引脚应变为低电平。  如果没有、则存在问题。  另一种方法是尝试在加电大约50us 后读取寄存器。  如果寄存器不是默认值、则存在问题。  确定问题后、向器件 CLK 引脚发送32个时钟脉冲(222ns 周期的更长时间)。  32个时钟完成 POR 启动并解锁 SPI 通信。  发送 RESET 命令以返回内部振荡器。

    2.我希望您确认客户的加电波形是否没有问题。
    我想将测量的波形发送到您的私人地址、您能告诉我该地址吗? [Bob B]如果 DVDD 电源加电遵循数据表中显示的建议斜升速率、则不会出现问题。  在从0V 到大约1.8V 的关键时间内、可以考虑修改后的斜坡速率。  我可以查看斜坡速率、但必须直接在器件的 DVDD 引脚而不是电源上观察到这一点。  由于启动问题很大、并且取决于器件、因此某些器件可能适用的功能可能不适用于其他器件。  该问题影响约10%至20%的器件、唯一可以确定的方法是遵循数据表中显示的斜升速率。  您可以通过电子邮件联系我: pa_deltasigma_apps@ti.com



    此致、
    M. Tachibana

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您对我的讲解。
    我了解到、当内部时钟停止时(在未完成 POR 时)、不可能进行 SPI 通信。

    我已将电源斜坡的波形数据发送到您教授的电子邮件地址。

    此致、
    M. Tachibana