This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:需要澄清数据如何流经器件。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687675/dac38j82-need-clarification-of-how-data-flows-through-the-device

器件型号:DAC38J82

我正在使用 DAC38J82、我不清楚数据是如何通过器件路由的。  有链接、通道和数据路径的引用、并不清楚它们之间的关系。  我的假设如下。  如果错误、请更正。

  • 器件中有两个物理 DAC、每个通道一个。
  • 器件中有两条数据路径。
  • 该器件有4个输出、您可以将任何输入映射到任何输出。

我的设计具有4个 RX0至 RX3通道。  它们从两个独立源分为两对。  通道 RX0和 RX1从一个源提供500MSPS 的16位采样、而通道 RX2和 RX3提供与第二个源相同的数据速率。  (这会导致每通道5Gbps)。  我想将通道 RX0和 RX1路由到器件的"C"输出、并将通道 RX2和 RX3路由到输出"D"。  

我使用的是 LMF = 421。

因此、我不清楚数据是如何在 JESD 通道的两条数据路径之间进行分频的。  对我来说、RX0和 RX1将输入到一个 DAC、而 RX2和 RX3将输入到另一个 DAC 是合理的。  但是、我不知道输入通道是如何映射到两个数据路径的。  您能澄清一下吗?

此外、器件中是否始终使用两个 DAC?  我想我在论坛的某个地方读到过这一点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    器  件中有两个物理 DAC、每个通道一个、器件中有两个数据路径、器件有4个输出、您可以将其中任何一个映射到任何两个 DAC 输出。

    该器件的输入端有一个交叉开关、允许用户将任何输入通道路由到 JESD 块的任何输入。 查看数据表的表9,您将看到 器件的 JESD 输出块将通道0和通道1数据路由到一个 DAC,通道2和通道3数据路由到另一 个 DAC。   然后、输出多路复用器允许您将此数据发送到哪个 DAC。

    如果您愿意、我可以为您发送配置文件。 如果您需要、 请提供以下附加信息:

    内插因子

    SYSREF 频率

    "K"值

    DAC PLL 模式或外部时钟模式

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jim 的快速回答!

    因此、在表9中、对于所有配置、我假设"I"数据被发送到 DAC 1、"Q"被发送到 DAC 2。  是这样吗?  例如、在 LMF = 124时、仅使用1个通道、但 I 和 Q 数据在两个 DAC 之间交错。

    配置文件会非常有用。  我已经对我们的设计进行了几天的测试。  JESD 接口似乎正常工作、但我仅在器件上获得恒定输出。  (我用5MHz 正弦波驱动它)。   我已经打开了器件的输出使能、因此这不是问题。  是否有任何方法可以让 DAC38J82将测试波形输出到模拟输出?   这将帮助我确定它是否是 JESD。   

    您请求的信息如下:

    DAC 输入时钟为1GHz、外部时钟模式

    内插= 2

    K = 32

    LMF = 421

    Sysref 频率= 1.5625MHz

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Fs_5F00_1G_5F00_421_5F00_CH_5F00_C_5F00_D_5F00_2x_5F00_Int.cfgRobert、

    以上问题的答案是肯定的。 附件是包含所有设置的配置文件。 如果需要、我可以发送一个配置文件、允许您仅使用 NCO 发送一个音调。 这将证明器件正在获得正确的电源、时钟和 SPI 正在工作。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    请向我发送输出提示音的配置。 这将非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Fs_5F00_1G_5F00_421_5F00_CH_5F00_C_5F00_D_5F00_100M_5F00_NCO.cfgRobert、

    随附的文件将在 CHC 和 CHD 上提供100MHz NCO 输出。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我需要生成频率更高的音调。  大约375 MHz。  您能告诉我如何更改频率吗?  我确实在 TI GUI 中查看了您的代码、但无法确定如何执行该操作。

    谢谢。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    转至数字块1选项卡、然后在左下角为 AB 频率输入"375M"。 输入此项后、单击"Update NCO"、然后单击"Perform SIF SYNC"。 现在、CHA 和 CHB 的 NCO 应移至375MHz。 有关更多信息、请参阅随附的。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../NCO.pptx