This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 建议

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689986/adc-recommendation

要求:

低噪声

采样率:20MHz

采样深度:24位

4.其他:可调增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffery、

    您是否正在寻找20MHz 采样率或20MHz 数据速率? 我们的24位转换器可能适合您的采样率、但它们是由于数字抽取滤波器而具有较低有效数据速率的 Δ-Σ 类型转换器。 您在这里看到的是哪种应用?