This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:读取-力传感器-哪种广告? ADS1234或 ADS1240或?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, ADS1240, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710590/ads1234-read---force-sensor---which-ads-ads1234-or-ads1240-or

主题中讨论的其他器件:ADS1234ADS1240ADS122C04

电话号码ADS1234

Hallo 论坛团队。

ICH Habe zwei Honeywell FSS-SMT-Serie (FSS015WNGX) Force-Sensoren、Die ich gerne lesen würde ö m。 Welchen ADC können Sie mir empfehlen? ADS1234码器 ADS1240、是否已提供 IST DER Unterschied? ICH möchte beide Sensoren über DEN Gleichen ADC lesen。

Vielen dank für Die Hilfe :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janique、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS1234和 ADS1240均通过 SPI 进行通信。 如果您真的想使用 I2C 接口、我建议您使用 ADS122C04。 此器件允许2个差分输入、因此您可以连接两个传感器(使用多路复用器输入一次连接一个传感器)。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bob

    感谢您的快速帮助! 你人很好

    此致
    Janqiue