Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292, ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件: ADS1292、
您好!
我在 PCB 上启动并运行 ADS1292R。 以下是我正在使用的寄存器设置:
define _ADS_CONFIG1_REG 0x01 //CONFIG1、连续转换模式、DR[2:0}=001 = fsample = FDR = 250、DR[2:0}= 010 = fsample = FDR = 500、
#define _ADS_CONFIG2_REG 0xa0 //CONFIG2、leadoff=off、参考缓冲使能、Vref=2.42V
#define _ADS_LOFF_REG 0xF0//LOFF 、导联脱落阈值=70%-30%、直流导联脱落检测
#define _ADS_CH1SET_REG 0x10 //CH1SET、PGA 增益= 1、常规电极连接
#define _ADS_CH2SET_REG 0x40 //CH2SET、PGA 增益= 4、常规电极连接
#define _ADS_RLD_SENS_REG 0xA0 //RLD_SENS、CHOP FER=128/2=64K、RLD 缓冲器=0n、RLD_leadoff_sens=OFF、 无到 RLD 的通道
#define _ADS_LOFF_SENS_REG 0x00 //LOFF_SENS、导联脱落检测的输入=不同步
#define _ADS_LOFF_STAT_REG 0x00 //LOFF_STAT、Fclk=512K、 RLD 连接、电 d 连接。
#define _ADS_RESP1_REG 0x2 //RESP1、呼吸开启、90°响应阶段
#define _ADS_RESP2_REG 0x03 //RESP2、f_呼吸=32K、内部 RLDREF=0n、
#define _ADS_GPIO_REG 0x04 //GPIO、GPIO2 =输出、GPIO1 =输入
在我的应用中、我的微控制器将测量的 ECG/ICG 写入闪存、我稍后可以下载并查看闪存。 为此、我有一个在 DRDY 下降沿触发的中断。 如果我设置患者模拟器以输出1mV pk-pk 5Hz 正弦波、则 ECG 看起来正常。 但是、如果我将患者模拟器与"模拟 ICG 的盒子"串联、则在 ECG 和 ICG 波形的各个点会发生毛刺脉冲、请参阅下面的示例(ECG 顶部、ICG 底部与时间)。
对于该 SCLK = 263.2kHz (在示波器上测量)。 在30分钟的时间内、会出现3-4次毛刺脉冲。 有什么建议吗?
提前感谢您的帮助、
此致、
Alan