您好、Joachim、
旧线程已锁定、因此我必须打开一个新的相关线程。
我在 ADS124S08的工作进展顺利、我们将使用新的硬件(和 ADC)进行多个项目。
根据您过去的建议、我希望测试如何使用 BOCS 在4线连接模式下检测 PRT 感应输入的断开连接。
到目前为止、我已经测试了4线配置中电流注入导线断开的检测、这不需要 BOCS 的参与、并且状态字节足以检测条件。 当 i+线断开连接时、状态字节变为20 (十进制)、当 i-断开连接时、状态变为40 (十进制)(0是正常状态值)。
但是、在不使用 BOCS 的情况下、如果 S+或 S-线断开连接、状态不会改变并保持为0。
在我的2个 PRT 和2个校准电阻器的测量周期读数中、我引入了和额外的测量周期、在这里、我通过将 SYS_MON[2:0]设置为111来激活 BOCS。 在此周期中、我交替进行多路复用、因此每次 BOCS 连接到第一个 PRT、第二个 PRT。 (当然、我不会为校准电阻器激活 BOCS)。
我发现、通过在我的软件中引入这一附加步骤、我在其余步骤中读取的状态字节(我测量 PRT)正在更改并检测 S+和 S-导线断开!? 如果 S+断开连接、则状态值为36;如果 S-断开连接、则状态值为4。
它看起来有某种存储器、请记住在 BOCS 步骤中检测到故障、然后在下一个测量周期中、状态字节会反映该故障。
我在手册中找不到任何解释、这是怎么解释的。
我不使用在 BOCS 周期内测得的值、如果导线断开、该值应等于满量程读数、但要依赖于以下测量周期中的状态字节将反映上述检测到的断开情况。
您是否会评论这种方法的可靠性、我的意思是、在 BOCS 周期中检测到的断开连接会被记住、并在稍后的相应状态字节中反映出来?
由于手册中没有提到这一点、我无法确定这是预期官方行为的一部分、并将保留在 ADC 设计中。
感谢您的建议!
此致、
尼古拉