This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用 BOCS 检测损坏的 PT100引线

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713013/ads124s08-detecting-broken-pt100-lead-by-using-bocs

器件型号:ADS124S08

您好、Joachim、

旧线程已锁定、因此我必须打开一个新的相关线程。

我在 ADS124S08的工作进展顺利、我们将使用新的硬件(和 ADC)进行多个项目。

根据您过去的建议、我希望测试如何使用 BOCS 在4线连接模式下检测 PRT 感应输入的断开连接。

到目前为止、我已经测试了4线配置中电流注入导线断开的检测、这不需要 BOCS 的参与、并且状态字节足以检测条件。 当 i+线断开连接时、状态字节变为20 (十进制)、当 i-断开连接时、状态变为40 (十进制)(0是正常状态值)。

但是、在不使用 BOCS 的情况下、如果 S+或 S-线断开连接、状态不会改变并保持为0。

在我的2个 PRT 和2个校准电阻器的测量周期读数中、我引入了和额外的测量周期、在这里、我通过将 SYS_MON[2:0]设置为111来激活 BOCS。 在此周期中、我交替进行多路复用、因此每次 BOCS 连接到第一个 PRT、第二个 PRT。 (当然、我不会为校准电阻器激活 BOCS)。

我发现、通过在我的软件中引入这一附加步骤、我在其余步骤中读取的状态字节(我测量 PRT)正在更改并检测 S+和 S-导线断开!? 如果 S+断开连接、则状态值为36;如果 S-断开连接、则状态值为4。

它看起来有某种存储器、请记住在 BOCS 步骤中检测到故障、然后在下一个测量周期中、状态字节会反映该故障。

我在手册中找不到任何解释、这是怎么解释的。

我不使用在 BOCS 周期内测得的值、如果导线断开、该值应等于满量程读数、但要依赖于以下测量周期中的状态字节将反映上述检测到的断开情况。

您是否会评论这种方法的可靠性、我的意思是、在 BOCS 周期中检测到的断开连接会被记住、并在稍后的相应状态字节中反映出来?

由于手册中没有提到这一点、我无法确定这是预期官方行为的一部分、并将保留在 ADC 设计中。

感谢您的建议!

此致、

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolai、您好!

    使用 BCS 检查传感器导线是一种可行的方法。 最有可能发生的一件事是、当移除电线时、输入滤波电容器正在充电至超出 PGA 阈值的电平。 电流源将向电容器提供电荷、电荷将保持不变、直到电容器耗尽或泄漏。 这些电容器中的电荷将需要一段时间才能充分泄漏、从而使状态字节清除。

    如果您检测到 BCS 由于断线而出现故障、则电容器上的电荷将保持相对较长的时间、因为输入现在正在对差分电容器上的电压进行采样。 当传感器导线断开时、数据将出现故障。

    在某种程度上、即使使用未损坏的传感器导线、您也会看到类似的模拟趋稳、因为电容器将通过输入滤波器中使用的串联电阻进行充电、然后缓慢放电。 使用 BCS 时、会出现一些模拟趋稳、从而产生您所看到的效果。 要最大程度地减小影响、请尝试使用较小的 BCS 设置、而不是10uA 设置。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的回复!

    我今天设法使用0.2uA 的 BOCS 电流进行测试。 我得到的结果几乎相同。 区别在于、断开 S+时的状态值最初等于4 (十进制)、几秒钟内变为等于36、这是我在 BOCS 电流为10uA 时观察到的值。

    当我使用校准精密电阻器阵列(用于检查/校准我们制造的类似产品)时、我在 ADC SW 中也看不到在 BOCS 周期内或不在 BOCS 周期内测量值的任何下降。

    唯一让我感到困扰的是,我忘记了在使用 BOCS 时,手册没有规定 IDAC1 (IDAC2我不使用)是否应该断开连接。
    因此、我在 IDAC1连接并断开到 I+ PRT 线的情况下进行了测试。 我之前和之前消息中提到的结果是在连接 IDAC1的情况下捕获的(多路复用与正常测量周期相同)。

    如果 IDAC1在 BOCS 测量周期中断开连接、当 S-PRT 导线断开时、状态字节不会改变并保持为0。 在所有其他断开电线的情况下、状态字节是非0、并且具有已经提到的值。

    请确认是否应像正常测量周期那样连接 BOCS 周期内的 IDAC。

    此致、
    尼古拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolai、您好!

    我的一个建议是、拿您的原理图并使用彩色铅笔将各种电流路径标记为正常、并标记断线或缺失的电线。 如果您沿着电流路径在路径中使用 BCS、您将看到在滤波电阻器和 RTD 之间产生了压降、这将导致误差。 在测量 RTD 时、应关闭 BCS。

    就各种传感器引线检测而言、BCS 仅检查 S+和 S-引线。 IDAC 源应该没有影响。 您需要确保配置已启用 PGA (在 PGA 寄存器0x03中)、且 PGA 标志也已启用(在 IDACMAG 寄存器0x06中)。 对于丢失的 S+引线、您应该会看到 FL_P_RAILP 标志设置、指示 PGA 的 AINP 输入被拉至 AVDD 电源的高电平。 在 S 导联缺失的情况下、您应该会看到 FL_N_RAILN 标志设置、指示 PGA 的 AINN 输入被拉低至 AVSS 电源。

    当您关闭 IDAC (或它有缺失的导联)时、BCS 将以不同的方式布线。 在这种情况下、AINN 输入和基准电阻的结处将有一个分压器。 在这种情况下、如果缺少 S-引线、您将看到 FL_P_RAILN 和 FL_N_RAILN 标志被设置、因为 AINP BCS 通过基准电阻被拉至接地。

    为了确定在各种条件下将设置哪些标志、在绘制各种传感器导线的电流路径图表时很有用、以查看基准和模拟输入端各种缺失导线的电压。 在执行任何测试之前、您应该能够确定应该为各种传感器导线条件设置哪些标志。

    此致、
    Bob B