This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:JESD204b 的布线长度

Guru**** 2619025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689853/ads42jb69-trace-length-for-jesd204b

器件型号:ADS42JB69

对于 ADS42JB69、是否建议 JSD204b 使用最小布线长度? 我需要将 Megtron 6与此板一起使用。

根据我所处的模式、此 ADC 的数据速率以3Gbps 或2.5Mbps 列出。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4786.High-Speed-Serial-Link-Layout-Recommendations.pptxDaniel、

    使用 Megtron 6时、建议不要使用最小走线长度。 但是、如果布线非常短、例如5英寸或更小、则可以使用标准 FR4 (370HR)、这种方法更便宜。 请查看随附的文档以了解更多信息。 在您最终决定使用哪种材料之前、最好尽可能模拟布局。 当前的 TI ADS42JB69EVM 仅使用370HR 材料、不会出现任何问题。 设计包可从 TI 网站上的 ADS42JB69EVM 产品文件夹中下载。  

    此致、

    Jim