This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:如何提高 ENOB

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689542/ads131e06-how-to-improve-enob

器件型号:ADS131E06
主题中讨论的其他器件: REF5025

您好!

下面我想问您一些有关 ADS131E06 ENOB 的问题。

1) 1)数据表16页的表1和表2数据

这两个数据都是使用内部基准测量的、对吧?

如果使用外部基准(如 REF5025)、是否有可能改进 ENOB?

2) 2)数据速率为8KSPS 时如何获得20位 ENOB

我正在考虑如何在数据速率为8KSPS、目标大于20位时提高 ENOB。

(ENOB 在表2中显示18.7位。)

但我觉得似乎无法实现20位...

例如、如果使用最大5.25V 基准电压、ENOB 会提高约0.4位(=19.1位)。

如果您还有其他需要改进的解决方案、请告诉我。

提前感谢您。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suzuki-San、您好!

    感谢您的发帖。

    使用4V 基准电压且 OSR = 1024 (DR = 1kSPS)的 ADS131E06、您只能实现大于20位的 ENOB。 您能否更深入地了解此要求? 目前、我不相信我们还有其他任何在8kSPS 时 ENOB 大于20位的多通道同步采样器件。

    如果20位是必备条件、则需要在 ADS131E06前安装一个低噪声增益级、以降低系统的输入参考噪声。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    非常感谢您的回复!

    我很理解。

    此致、