我尝试将+/-10.24V 的 RANGE_SEL_REG 寄存器更改为0001、但当我发送写入命令时、它不会改变。 我读回地址、说我更改了它、但输出仍然是+-12.288。 我尝试了分解并以二进制形式发送命令、然后读回它、它仍然显示我正在写入寄存器而没有任何变化。 我已经尝试使用16位写入命令将16位1写入地址15h、使用 LSB 写入命令将8位1写入地址14h。 对于14h LSB 写入、I SEND 命令为 1101 0100 0010 1000 0000 0000 0001。 对于15h 16字节写入命令、我发送 1101 0000 0010 1010 0000 0000 0001。 我还尝试了地址为14h 、1101 0000 0010 1000 0000 0000 0001的相同写入命令。 在所有这些情况下、我将读取命令发送到相同的地址、它返回1、但输入范围仍为+-12.288。 我的设置是一个 Tensy 3.6 MCU、用于驱动 ADC 并串行打印转换数据值、精密电压校准器连接到 ADC 的信号输入。 其他的都可以正常工作。