This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:未从 TSW 1400 EVM 收集数据

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687970/tsw1400evm-no-data-was-collected-from-tsw-1400-evm

器件型号:TSW1400EVM

当我在 TSW1400 EVM 上进行实验时、由于软件上的警告显示 "未收集数据"、因此我没有在电路板上接收到任何数据。 请检查"。  电路板的每个部分似乎都可以正常工作、但它只是无法接收数据。 您能告诉我如何进行故障排除吗? 非常感谢!

Bests、

振源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhenyuan、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新? 接下来该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    振源您好、
    一般而言、我们不会对 TSW1400有任何问题、因此让我们检查一些事项。
    1) 1)您是否使用最新版本的 HSDC Pro 软件?
    2) 2)您的转换器设置和时钟方案是什么?
    3) 3)您能否描述重现问题所执行的步骤?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1)我使用最新版本的 HSDC 专业版软件。 V4.80
    (2)我按照文档"使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集"中描述的步骤操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、我将把您的问题提交给使用毫米波器件的某个家庭、他们应该能够提供帮助。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、朋友、
    我最近遇到了一些问题、我发现"使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集"中有一些模糊的描述。 在"传感器配置"中、应配置线性调频脉冲和帧、但未配置文档图示中显示的两个选项。

    如果您配置了这些选项、但仍然无法收集数据、则可以重复操作以单击"TSW1400 ARM"和"Trigger Frame"按钮。 实际上、当您第一次触发帧时、系统通常无法接收任何内容。 但是、当您重复触发时、它会起作用。

    我向您发送了一份友谊请求。 我希望您可以接受该请求。

    此致、