This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070EVM:使用 TSW1400EVM 测试 AFE70EVM

Guru**** 2555080 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706804/afe7070evm-testing-afe7070evm-with-tsw1400evm

器件型号:AFE7070EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7070

您好!

       我们正在尝试使用 TSW-1400 EVM 测试新的 AFE (AFE 7070 EVM)板。 我们遵循了手册中提到的相同过程(我们正在馈送单音调基带信号)、因此输出不是 SSB 输出、而是仅载波信号(LO 信号)。 我们使用相同的步骤来测试之前的 AFE 板(现在该板不工作) 、并提前获取 SSB 输出。
 我们制作了一份报告(pdf)、其中包含了完整的过程以及我们完成了哪些设置以及我们获得了哪些输出。 请查找附件。
谢谢、此致
Chandan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandan、
    我们已收到您的问题、并已将其转交给熟悉 AFE7070的工程师。
    此致、
    粘土
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clay、
    感谢您的快速响应。
    我们正在等待您的工程师的回复
    谢谢、此致
    Chandan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    您能否尝试为双输入时钟模式加载附加的配置文件、所有其他设置保持不变。  该文件将对 AFE7070板上的 AFE 和 CDC 芯片进行编程。 如果有此帮助、请告诉我。

    此致、

    Neeraj

    e2e.ti.com/.../AFE7070_5F00_DUALINPUTCLK_5F00_CONFIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandan、

    您能不能尝试在 AFE GUI 上读取所有内容、并查看是否能够从器件读回。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandan、

    您是否能够解决此问题?

    此致、
    Neeraj