This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS8881:ADS8881 SPI 示例代码? 寄存器表?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689543/linux-ads8881-ads8881-spi-sample-code-register-table

器件型号:ADS8881

工具/软件:Linux

大家好:

我们正在实施 Linux 驱动程序以使用此部件 :ADS8881

但是、没有任何 SPI 命令表/寄存器命令表可让我们了解如何实现 SW 驱动器来访问此器件: ADS8881。

因此、任何人都知道该器件的示例代码。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    ADS8881SAR ADC 不包含寄存器、因此无需寄存器表或命令表。  该器件支持 SPI 兼容接口。  遗憾的是、该器件没有可用的代码示例。

    转换由 CONVST 的上升沿触发。  例如、在4线制运行中、DIN 用作芯片选择、如下图所示。  DIN 在转换时间后(最大710ns)变为低电平、帧需要18个 SCLK、其中器件在 DOUT 上提供18-B 转换结果。

    该器件支持4种接口操作模式:4线制模式、带/不带繁忙指示器;3线制、带/不带繁忙指示器。  有关接口的详细说明、请参阅数据表的第10.4节(第24页); 有关时序要求、请参阅第8.6和8.7节(第10-11页)。

    谢谢、

    此致、

    Luis