This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:芯片选择(CS)引脚的高电平状态是否影响 DRDY 状态?

Guru**** 2531270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713879/ads1255-is-the-high-state-of-chip-select-cs-pin-affecting-the-drdy-state

器件型号:ADS1255

团队、

我们在设计中考虑使用 ADS1255 -根据数据表、当芯片选择(CS)引脚为高电平时、DOUT 信号为三态(高阻抗)。

DRDY 引脚如何? 当芯片选择(CS)为高电平时、DRDY 是否也处于三态(高阻抗)?

感谢你的帮助、
客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    /DRDY 引脚是始终有效(驱动)的数字输出。

    /DRDY 通常提供给 MCU、用作中断以指示触发"读取数据"操作;因此、即使/CS 为高电平、也需要保持活动状态。

    此致、
    Chris