This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:传感器 VREG 电压选择

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689444/pga450q1evm-sensor-vreg-voltage-selection

器件型号:PGA450Q1EVM

您好!

我的 PGA450Q1EVM 随 Murata-MA58MF14-7N 转接器一起提供。 在示例代码中、传感器 VREG 选择了采用推挽配置的8V、但在传感器数据表中、他们提到了最大 电压120Vpp、20个脉冲或更少。

根据我对驱动8V VREG 的理解、将生成160Vpp。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    如果您安装了用于推挽配置的 Mitsumi K5-R4中心抽头变压器(1:1:10)、则我们建议您将 VREG 输出降低到适当的值(即~6V)、以防止违反 Murata-MA58MF14-7N 传感器的120Vpp 额定值。 样本代码设置为 VREG=8V、因为替代 Murata MA58AF14-0N 换能器的额定电压更大、为160Vpp。

    此外、将脉冲数限制为20个或更少脉冲、以防止损坏传感器。