This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:晶体管数量范围(对于 FMEDA)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687782/ads8866-transistor-count-range-for-fmeda

器件型号:ADS8866

您能否为我们提供 ADS8866的晶体管数量(或至少将我定向到正确的范围)? 用于 FMEDA。

范围为:

<5000

5000 - 50000

>50000

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britta、

    我将联系产品线并使用此信息返回给您。 请留出几天时间。

    谢谢、

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    我将通过电子邮件直接与您联系、提供这些信息。

    非常感谢、

    此致、

    Luis Chioye