This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:直流 PSRR 性能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713264/dac7760-dc-psrr-performance

器件型号:DAC7760

我们能否从温度中获得 PSRR 相关性图形?

在数据表中、仅提供最大值- 1uA/V

我们希望在36V 电压下使用 DAC7760、因此最大值可高达36uA。 该值等于4-20 mA 输出满量程的0.225%。 它具有很高的价值。
我们需要校准我们的器件以补偿这种影响。 我们需要这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    此规格指示低频电源电压变化将如何影响输出。 这并不意味着对于每个直流电源电压、都会出现1uA 误差。 例如、如果您的电源为30V、具有1V 的低频纹波、则会导致电流输出产生1uA 的纹波。 我可以查看是否可以在需要时提供过热保护、但我认为正确的规格解释表明、如果使用经过良好调节的电源、电流中的输出纹波将非常小。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    感谢您的回答。 现在要清楚得多。
    如果可以、请提供温度依赖性。 我们对此非常感兴趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    Garrett 因个人休假而不在办公室、因此我目前正在这条线程上。 感谢您在过渡过程中的耐心等待。

    我将为您提供一个见解、即一般来说、您可以预期 PSRR 在温度到 GBW 范围内以类似的变化顺序变化。 因此、通常情况下、大约为25%-30%。 我看到更保守的"经验法则"甚至是50%。 就个人而言、根据过去的观察结果、我相信接近30%。

    很难以较小的裕度控制 GM、因此这在许多器件/制造商中很常见、并且通常未指定。

    我希望这一见解对您有所帮助。