This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:EEG 信号输入

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689724/ads1299-eeg-signal-input

器件型号:ADS1299

大家好、

有关 ADS1299和 EEG 信号采集的一个小问题:  

1> EEG 信号交流摆幅的多少?

2>在我们的 ADS1299应用中、是否需要在前端使用放大器? 还是仅使用内部 PGA 就足以支持 Δ-Σ 内核转换器?

此致

刘罗宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    感谢您的发帖!

    1) 1) EEG 信号的最大振幅通常为~1mV。
    2) 2)内部 PGA 就足够了。 请参阅图72。 典型 EEG 应用的 ADS1299数据表的说明。

    祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    明白了、谢谢。

    此致
    Robin Lu