This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:如何从 DAC38RF80中删除图像?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713620/dac38rf80-how-to-remove-an-image-from-a-dac38rf80

器件型号:DAC38RF80

设计。

我们将在自己的电路板上测试 DAC38RF80。
图像具有较高的级别。  为什么该输出?
它如何删除图像信号?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利:

    从 S/A 图中可以看出、您使用~6GHz 采样时钟运行、所需信号(Fout)为~2450 MHz。 图像信号应处于:FS/2 +(FS/2 - Fout)= Fs - Fout。 该增量的计算条件为2*(FS/2-Fout)= FS-2*Fout。 没有外部滤波、就无法消除图像。

    为了使图像滤波更容易处理(由于 sinc 滚降、振幅可能会更低)、您可以切换到~9GHz 时钟。 通过这一更改、图像增量从~1.1GHz 增加到~4.1GHz、这将使图像滤波变得更加简单、并且/或者将图像推至更低的频率、而这一点不是问题。

    -RJH