This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:仿真器的 ECG 输入

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685554/ads1198-ecg-input-from-simulator

器件型号:ADS1198

我对 ADS1198的获取电极输入有疑问、我绘制了 MATLAB 上8通道的测试信号图。 除通道1和通道8外、所有通道测试信号似乎都正常、但当我连接电极时  

来自 ECG 模拟器 skx-2000C 的输入除通道3外、所有通道输出均为不良。

现在、当6通道测试信号正常时、为什么电极输入存在问题。

我将电极直接从 ECG 仿真器连接到 ADS1198电路、因为我认为 ECG 仿真器不需要抗混叠滤波器、因为仿真器为我们提供滤波输出。

我不设置 RLD 和 WCT。

请告诉我问题所在...

这是8通道的测试信号图

  

这是 仿真器输出图

下面是我的电路原理图

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_ADS1198-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    感谢您发帖。

    如果您未设置 RLD、那么如何偏置电极相对于 ADS1198的输入信号? 共模电压应在 AVDD 和 AVSS 之间设置、最好在1/2 Vs ((AVDD + AVSS)/2)附近。 请根据我们在另一个主题中的讨论启用和配置 RLD 放大器。

    此外、在原理图中、Ch1和 Ch4 - 8以 WCT 为基准。 您需要配置和启用 WCT 放大器、以便使用正确的 WCT 输出驱动这些输入。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为8通道启用 RLD、如数据表中所示、RLD 设置如下所示

    现在、要为任何通道启用 RLD、我们必须设置 mux[2:0]位、但从上图中、如果我们为 RLD 设置 mux 位、则输入信号断开

    因为多路复用器将一个输入连接到输出。现在我的问题是、当一个输入断开连接时、我们只会在 输出端产生噪声。

    如果我回答正确、请告诉我将 RLD 反馈连接到全部8通道的正确方法是在外部或内部完成的。

    我已为用于反馈的通道设置 RLDSENSP 和 RLDSENSN、但如何将该反馈连接到全部8个通道。

    此致

    Ahmed   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    很抱歉、但我不明白您要做的是什么。 请更清楚地解释"为8通道启用 RLD"的含义。

    上面提到的寄存器控制两个不同的函数。 首先、RLD_SENSx 寄存器(0Dh 和0Eh)用于配置 RLD 放大器反相输入端的共模信号。 RLD 放大器的输出将是该信号的倒数乘以某个增益。 大多数 ECG 应用使用此反相共模输出来驱动人体并消除共模信号。

    其次、CHnSET 寄存器(05h 至0Ch)中的 MUX[2:0]位可设置为110或111、以将 RLD 输出驱动到其中一个输入引脚上。 您会注意到、相应的输入引脚将不再连接到 PGA。 此目的是在断开专用 RLD 电极时暂时使用其中一个输入电极作为 RLD 输出电极。 很可能、您不会使用此功能、并且您的 RLD 电极将始终连接到 RLDOUT 引脚。

    为供您参考、您可能还想查看我们在线提供的 ECG 应用培训内容:


    此致、