This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:标准模式下的 ADS1013/I2C 规范

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689595/ads1013-ads1013-i2c-specification-in-standard-mode

器件型号:ADS1013
主题中讨论的其他器件: ADS1015

您好!

我有一个有关 ADS1013的问题。

数据表显示、i2c 信号的上升和下降时间必须低于300ns。

在 i2c 官方规范中、可以说快速模式与标准模式兼容、标准模式的上升时间小于1000ns。

该器件是否支持标准 i2c 模式和相关的最大上升时间?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、


    ADS1015与 I2C 兼容、但不完全符合所有规格。 做出了一些折衷、以便它也可以与 SMBus 规范兼容。

    我会注意到、ADS1015的另一个不寻常规格是 SCLK 时钟频率最小值为10kHz。


    吴约瑟