This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:当使用2.5V 内部基准电压时、测量范围约为

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689750/ads114s08b-about-measurement-range-when-2-5v-internal-reference-is-used

器件型号:ADS114S08B

大家好、团队、

测量可在0V 和3.3V 之间摆动的单端信号时、能否使用2.5V 内部基准?
我是否需要使用3.3V 或更高的外部基准?
顺便说一下、AVDD 使用3.3V。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    您可以使用内部基准以及电平位移将 AINN 设置为中 AVDD (1.65V)、以进行伪差分测量。 然后、您需要进行与该电压相关的计算。 在这种情况下、满量程范围为+/-2.5V、输入范围为+/-1.65V、需要在每次测量中添加1.65V 才能获得正确的结果。 此类测量的问题在于连接到 AINN 的1.65V 的稳定性以及所需的额外计算。

    我认为使用 AVDD 作为基准会更容易。 使用3.3V 作为基准电压时、您只使用满量程范围的正半部分(+/-3.3V)、因此无需进行额外的计算。 此测量的优点在于简单。 此测量的问题是相对于满量程范围(FSR 的1/2)的测量范围减小。

    此致、
    Bob B