This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0838-N:订单信息

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685661/adc0838-n-the-order-information

器件型号:ADC0838-N

您好!

ADC0838CCWMX/NOPB 与 ADC0838CIWMX/NOPB 有何区别

我看到不同之处在于工作温度、但 它们在订单信息中都是相同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu、

    我相信您在订购信息中发现了问题。 我认为表中的工作温度是 ADC0838CCWMX 和 ADC0838CIWMX 之间的主要差异。 我将确认这一点。

    此致、

    艺术

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艺术、

    感谢您的回答,请就此提供帮助,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu、

    我确认您是正确的。 这是订购表中的错误、我们将纠正此错误。 CCWM 的工作范围应为0°C 至70°C