This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:ADS5294的直流耦合缓冲器

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686744/ads5294-dc-coupling-buffer-for-ads5294

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件: THS4130

大家好、

我能否将 ADS5294与直流耦合输入缓冲器配合使用?

如果是、

请参考可 使用的 diff.amlpifier sheme 的相应示例  

ADS5294。

谢谢、

此致、

维克托。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viktor、

    理论上是的、您应该能够使用 THS4130等差分放大器对 ADS5294的输入进行直流耦合。
    对于上述情况、ADC 的共模输出电压(VCM)必须连接到差分。 放大器。 输出。

    但是、如果您使用的是差动。 放大器。 然后、您可以交流耦合输入、如应用电路中所示。
    您的应用是什么?为什么要直流耦合输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen

    我希望从直流获得最高约50MHz 的带宽。

    因此、我无法在 diff 的输出上使用串行电容。 放大器。

    我能否使用 类似于 THS4130    数据表图38、图41所示的方案、  

    VCM 从 THS4130的输出端直接传输到哪里?

    谢谢、

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen

    可以使用类似 THS4130数据表图38、图41所示的方案、

    VCM 从 THS4130的输出端直接传输到哪里?

    谢谢、

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktor、

    是的、您可以使用类似于图38所示的方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Praveen

    谢谢、

    此致、

    维克托。