This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA400-EP:关于增益2设置和 Vout

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689462/pga400-ep-about-gain-2-setting-and-vout

器件型号:PGA400-EP

您好!

在 PGA400-EP 数据表第20页中、"对于给定的传感器、应调整驱动电流 IC、使 VOUT 在传感器的预期工作条件下保持在1.65V 以下、以避免 ADC 输入饱和。

Vout 和增益2设置之间的关系是什么?

谢谢!

舒维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒伟、

    在您参考的数据表部分中、可能会对提及哪个 VOUT 产生一些困惑。 该部分中的 VOUT 仅指自振荡解调器块的输出。 在这种情况下、增益2对自振荡解调器模块的输出没有影响、因为它进一步降低了接收链。

    请参阅下面的方框图:

    自振荡解调器模块的 VOUT 使用以下公式计算:

    此致、