This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS485与基于 I2C 的传感器连接、可直接与笔记本电脑连接

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686156/rs485-connection-with-i2c-based-sensor-to-connect-directly-with-laptop

嘿、我能够将基于 I2C 的传感器与 Arduino 以及 Raspberry PI 连接、但是否可以使用 RS485端口将这些 I2C Baesd 传感器直接与我的笔记本电脑连接以运行一些测试?

您对此的建议 将非常获得批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    您能否提供有关您的应用的更多信息? 您的笔记本电脑当前是如何连接到系统的?
    您在 Arduino 板上提到的 RS-485端口是否也是如此?
    您是否能够提供应用的方框图? 了解您与 I2C 传感器通信的用途有助于我们为您的用例提供最佳反馈。

    此致、
    Max Megee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bart、

    只需办理入住手续-您是否能够通过 RS-485将传感器连接到笔记本电脑?

    最大