This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:外部时钟和采样率

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689288/ads131e04-external-clock-and-sample-rate

器件型号:ADS131E04

您好!

我使用 ADS131E04对三个器件进行采样。 我之所以计算这一事实、是因为采用2.048MHz 外部时钟时、采样率应恰好为4000Hz、且精度相同。

是这样、还是应该预期采样率会有一些差异(例如、4000.032Hz 左右)?

提前感谢。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    感谢您关注 ADS131E04!

    样本数是有限值、因此将精确地达到4000SPS。

    此外、CONFIG1寄存器(数据表的第41页)设置采样率、单位为 kSPS (每秒千个样本)、而不是外部时钟的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。

    我的疑问是、输入外部时钟是基于2的(2.048MHz)、而采样时钟是基于10的。

    我在4000个样本中看到了一些轻微的延迟、因此我还需要研究其他一些问题。

    再次感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    不用客气、我完全理解!

    您是否意味着从信号施加到输入到数字化代码出现在输出时、您会看到一些延迟?

    如果是这样,我的同事编写的这份文件可能有用: www.ti.com/.../slyy095a.pdf

    希望这对您有所帮助、祝您愉快!