This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300校准例程

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713337/afe4300-afe4300-calibration-routine

器件型号:AFE4300

您好!

我现在正在 AFE4300上进行 I/Q 模式测量校准。

我刚才想问的以下问题。

1、DAC 频率是否应与 ADC 相同?  (8K<->8K、16K<->16K...)?

2.是否可以同时使用 AFE4300设备 GUI 测量 I 和 Q?

感谢您的回复。

BRS  

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    答案很少。
    1) 1)否、DAC 的频率将与 ADC 不同。 ADC 将以250kHz 的频率运行、其中 DAC 的频率是可编程的。 请参阅数据表中的 BCM_DAC_FREQ 以了解详情。
    2) 2)否、您必须按顺序在 I 和 Q 通道之间切换。

    此致、
    Prabin