This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:JESD204b 停止工作

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS54J69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686649/ads54j69-jesd204b-stopped-working

器件型号:ADS54J69

大家好、我们在 ADS54J69上运行了几周、但突然仍然上电、Jesd204b 似乎不再输出任何数据。  我目前正在调试可能发生的情况。  我已将其连接 到 Arria 10 FPGA。  FPGA 指示数据已失锁。  我已验证采样时钟对 ADC 是否正常。  SysRef 也 很好。  所有电压均在建议允许的范围内。  我们执行所需的电源排序。  我目前正在进行编码以读取 ADC 中的寄存器。  我看到 ADC 的 IF 输入上仍然存在大约2V 的偏置。  您是否建议查看 Jesd204b 为何停止工作?

谢谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Ravi
    ADS54J69是在您自己设计的电路板上、还是在使用 ADS54J69EVM?
    如果是您自己的设计、请提供原理图、其中显示了所有 ADS54J69相关电路、包括电源、时钟等
    您的设置是否有任何变化、包括外部电源等?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、这是我自己的设计。 我可以将其通过电子邮件发送给您、而不是在公共领域?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lallchand、

    您的电路板是否仍有问题?

    此致、

    Jim S.