This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:AFE4400和 AFE4405已通过医疗认证?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713773/afe4405-afe4400-and-afe4405-are-certified-medical

器件型号:AFE4405
主题中讨论的其他器件:AFE4400

您好!

在 AFE4400产品说明书的§2应用页面1中、我们按如下方式检索信息:低成本医疗脉冲血氧仪应用。
在 AFE4405数据表的§2应用页面1中、我们未检索医疗信息

所以我的要求是:

  • AFE4400是经过认证的医疗(*)? 是/否
  • AFE4405经过认证的医疗(*)? 是/否

(*):执行了经认证的医疗<=>临床测试。

提前感谢您的回复。

此致、
Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    由于本讨论涉及 AFE4405,因此让我们将其脱机。
    这是因为 AFE4405在 NDA 下共享。
    您可以通过 yadav@ti.com 联系我
    此致、
    Prabin