This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58B18:ADS58B18噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58B19, ADS58B18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687300/ads58b18-ads58b18-noise

器件型号:ADS58B18
主题中讨论的其他器件:ADS58B19

您好!

ADS58B18/ADS58B19、内部图形正确、输入10MHz 正弦波、输出信号具有大约600kHz 的噪声、输入20MHz 正弦波、噪声振幅更大。

INM 和 INP 端子上没有此类噪声。 什么情况会导致此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    噪声可能与采样时钟耦合、因此也请检查时钟源。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、

    我的数据是 OFDM 信号。 当采样频率为70MHz 时、这是正常现象、但当采样频率为120MHz 时、误码率相对较高。 问题可能导致什么? ADC 在工作前复位。

    谢谢、
    Eric。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您是否使用 TI 评估板进行测试? 如果是、您能否使用 HSDCPRO 软件捕获单音调频谱并与我分享?
    此外、当时钟频率大于80MHz 时、寄存器地址0xDF 位5和位4应设置为00。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、

    我们自己生产的 PCB、使用 ADSL58B18。

    谢谢、
    Eric。