This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:ADS1232REF 软件找不到端口

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689266/ads1232ref-ads1232ref-software-does-not-find-port

器件型号:ADS1232REF
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

ADS1232REF 软件找不到端口。 我可以使用终端进行通信并运行 ADS1232REF、但 TI 软件只是放置在那里"扫描"(在显示屏中)。 IM 运行窗口10.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    欢迎来到 E2E 论坛! 遗憾的是、ADS1232REF 尚未在 Win10上进行测试。 积极的一点是、我有 Win10、能够让软件正常工作。

    仅当 ADS1232REF 处于分析模式时(右下角红色开关处于向下位置)、软件才会工作。 此外、ADS1232REF 需要外部电源(它不由 USB 供电)、因为该电路板被设计成独立的。 因此、您必须确保使用壁式或9V 电池提供的外部电源。

    您还必须加载驱动程序。 这可以使用控制面板和设备管理器进行检查。 您应该会看到"Ports (COM & LPT)"下列出的一个器件、这是一个 TUSB3410器件。 该驱动程序应该是在安装软件时安装的、但如果在安装时将 ADS1232REF 插入 USB 端口、则可能未正确安装。 安装软件时、不应将 ADS1232REF 连接到 USB。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、很高兴它在 win10上运行。 但这对我不起作用。 您使用的是哪个版本的软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢、JTAG/USB 开关应该处于什么位置。 这些文档说它应该是关闭的、但它实际上不是一个开/关开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    该软件从 ADS1232REF 工具页面上提供的链接下载、该链接来自 TI.com (实际上是在我第一次响应之前在今天尝试过)和版本1.4.0。 如果软件持续显示"扫描"、则 ADS1232REF 不与 GUI 通信。 不进行通信的可能问题可能是以下问题之一:
    未正确为 ADS1232REF 供电
    2.驱动程序未正确安装,设备未被识别(可以使用设备管理器进行双重检查)
    3.模式开关未设置为分析
    SW9不在 JTAG 位置(我应该在前面提到过、因为这个开关决定了 MSP430的编程方法、除了允许 MSP430通过 USB 进行编程之外、与 USB 通信无关) JTAG 位置允许通过 USB 而不是编程模式进行正常通信。
    5. ADS1232REF 上未正确安装固件(这可以通过为电路板加电并观察 LCD 上的消息来验证)

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再学了一点之后、我换了一台旧电脑(与我的顶级笔记本电脑相比)。 此 PC 上安装了全新的 win10、与我的笔记本电脑大致相同。 安装了 ADS1232REF 软件。 已插入电路板、运行至软件并在数秒内运行、找到 COM3端口并可获取数据。 所以我的问题得到了解决。 (笔记本电脑问题仍然是个谜-可能是 USB3与 USB2)

    感谢 Bob 的帮助。