This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:关于电源定序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/713175/ads1120-about-power-supply-sequencing

器件型号:

 您好的支持团队、

数据表第60页对第10.1节"电源定序"进行了说明。
根据该图、如果 AVDD 在 DVDD 之前斜升、则低侧开关处于未知状态、并且可以将 AIN3/REFN1输入短接至 AVSS、直到 DVDD 斜升。

[问题]
-如果 AVDD 在 DVDD 之前斜升、AIN/REFN 1和 AVSS 是否始终短路?
-当 DVDD 出现时、是否始终解决此短路问题?
或者是否有任何问题不能解决?
-如果可以容忍上述短路、是否可以在 DVDD 之前升高 AVDD?
-μs 上电顺序、如果在所有电源稳定50 μ s 后仅启动通信、是否根本不会出现问题?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Masanori Tachibana"]

    器件型号: ADS1120

     您好的支持团队、

    数据表第60页对第10.1节"电源定序"进行了说明。
    根据该图、如果 AVDD 在 DVDD 之前斜升、则低侧开关处于未知状态、并且可以将 AIN3/REFN1输入短接至 AVSS、直到 DVDD 斜升。

    [问题]
    -如果 AVDD 在 DVDD 之前斜升、AIN/REFN 1和 AVSS 是否始终短路? [BOB]不一定。 出现此问题的原因是随机启动状态在上电复位(POR)发生以同步模拟和数字路径之前未定义。  如果两个电源一起斜升、则不会出现问题。
    -当 DVDD 出现时、是否始终解决此短路问题? [BOB]简短回答是肯定的。  当 ADS1120从 POR 中释放时、该问题得到解决。  为此、AVDD 和 DVDD 需要处于通电状态。  如果 DVDD 首先出现、则数字电路将不会处于随机状态、而是处于复位状态、这将在 AVDD 上电时使模拟电路保持已知状态。   
    或者是否有任何问题不能解决?
    -如果可以容忍上述短路、是否可以在 DVDD 之前升高 AVDD? [BOB]是的、可以这样做。  当未使用的 AIN3输入直接连接到 AVDD 时会出现问题。  这可能是直接电源到接地短路。  在这种情况下、建议通过弱上拉电阻(47k 至100k)将未使用的 AIN3输入连接到高电平、或将输入保持悬空。
    -μs 上电顺序、如果在所有电源稳定50 μ s 后仅启动通信、是否根本不会出现问题? [BOB]问题与通信无关、但它是上电时逻辑状态的一个因素。  一旦两个电源均处于标称值(或者如果 DVDD 首先出现)、问题就不再存在。

    此致、
    M. Tachibana

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您的盛情指导。
    我非常理解。
    现在没有问题。
    客户正在考虑加电顺序、并询问我们、因为他正在进行案例研究。
    我认为我可以自信地建议客户。

    此致、
    M. Tachibana