This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:示例代码

Guru**** 2816035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/712733/tsc2004-sample-code

器件型号:TSC2004

您好!

您是否有任何基于"触摸屏系统中的校准"的示例代码?

如果是、您可以分享吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ、

    我正在检查此软件、但我不相信我们有此软件。  根据应用手册、我认为这最好通过主机计算机来实现、以运行矩阵数学运算并逐步完成校准过程。 我将与了解本应用报告原始作者的工程师联系、并告知您。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ、

    我已经与开发团队进行了核对。 过去有一个 EVM 可用于该器件、并为该 EVM 提供了软件。 我有一个软件副本、但没有硬件。 在任何情况下、软件都不包含任何校准选项。 出于您的目的、我认为您确实需要使用校准算法的示例代码。 我们没有这种情况。 抱歉,我们无法提供更多帮助。 我建议您使用实验室视图或 MATLAB 等语言编写软件、因为这些语言内置了数学函数以促进矩阵数学。