This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:IOVdd 连接到 AVDD

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, DAC8311, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689035/ads124s06-iovdd-connected-to-avdd

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: DAC8311SN74LVC2T45

大家好、

我将 ADS124S06电表与 DAC8311结合使用。 ADS124S06电源的 DVDD 连接到+3.3V 电源。

电路板上提供低噪声+5V 模拟电源、该电源连接到 ADS124S06的 AVDD 和 REP0以及 DAC8311的 AVDD。

两个器件共享同一个 SPI 总线。

我会将+5V 低噪声电源连接到 IOVDD、以便在5V 时使用 SPI 总线:就耦合到 AVDD 和 REFP0的噪声而言、这是否是一个问题?

感谢您的支持

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 PLCmatic、

    欢迎来到 E2E 论坛! 始终存在噪声的可能性、但由于您已经使用该电源为 DAC8311供电、因此使用相同的电源为 IOVDD 供电时、情况不会更糟。 如果电源被适当旁路(去耦)并且使用良好的 PCB 布局实践来防止数字信号跨越模拟域、这个概念应该起作用。 这对于返回电流路径来说有点棘手、因此良好的接地平面至关重要。 您还可以在 ADS124S06模拟电源上添加一些与100nF 旁路电容器并联的额外较大电容值、作为电流充电储能器。

    另请注意 ADS124S06数据表第98页的"电源定序"部分11.2。 可能需要额外的复位。

    另一种选择是将3.3V 用于 IOVDD、并将电平转换器用于 DAC、例如 SN74LVC2T45。 由于我对您的系统一无所知、这可能是实用的、也可能不实用。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答和提示!
    遗憾的是、由于严格的空间限制、我们无法使用 SN74LVC2T45。
    无论如何、低噪声5V 电源不会直接馈入模拟链(运算放大器、DAC 和 ADC)、而是首先使用 π 型滤波器对其进行滤波。

    低噪声5V -->π 型滤波器-->模拟链电源(专用 PCB 铜面积)

    这是因为5V 电压轨为其他几个组件供电、例如数字隔离器和集电极开路比较器、因此我们选择通过专用滤波器为所有模拟引脚供电。

    每个模拟 IC 电源引脚通过至少一个1uF MLCC 电容器与朝向接地层的10nF MLCC 电容器并联去耦。

    希望这应该足够了!

    此致、再次感谢
    PLCmatic